结果:找到"蓝牙 BLE Zigbee WCH MCU CH579",相关内容317条
- HS6621CG低功耗调试开发资料
- HS6621CG低功耗调试低功耗蓝牙产品HS6621,实际调试结果在5-7个uA左右低功耗外设控制标志位昂瑞微.pdf
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 低功耗蓝牙 BLE 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-12-27 14:57:00
- 蓝牙芯片NRF51822与NRF52832的性能对比
- 1功耗方面:nRF52832更是在nRF51822的基础上简直将功耗降低了一半2更好的RF体现,主要是发射功率和接纳敏感度更好。发射功率,他哥俩适当,都是+4dbm,nrf52832的灵敏度是-96dbm,nrf51822的接纳灵敏度是-93dbm。3更强的处理才能,nrf52832的处理器M4F,Cortex-M4F增加一个(浮点运算单元)FloatingPointunit,浮点运算单元可以用来敷衍更多的运算要求。nrf51822选用的仍是Cortex-M0内核。Cortex-M0内核是低功耗的内核,它合适收集传感器数据,在运转算法方面不及Cortex-M4F。4支撑更多的RAM和Flas...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 芯片 NRF51822 NRF52832 BLE NORDIC 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-09-03 16:23:00
- CH9145蓝牙以太网网关方案
- 简介蓝牙以太网网关单芯片方案,快速实现蓝牙设备和TCP/IP网络之间的互通,帮助您将蓝牙设备连接至互联网,实现远程控制或数据采集,即使你不在家里,也可以通过手机、平板或PC等,从千里之外控制家中的蓝牙设备。网关无需编程,支持网口和蓝牙配置。此外,CH9145还支持UART、ADC、GPIO等接口的扩展,让更多的传感器等连接网关入网。应用框图功能特点高集成度单芯片解决方案,蓝牙数据和以太网数据之间的相互传输低功耗蓝牙符合BLEV4.2规范10M以太网接口,内置TCP/IP协议栈无需编程,实现蓝牙设备快速接入互联网支持蓝牙和以太网配置支持多路GPIO,实现远程开关量控制支持一路ADC采集,可以通...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 沁恒 WCH 蓝牙 CH9145 网关 BLE 发帖人:WCHCN 发帖时间:2019-01-24 15:29:00
- BLE/Zigbee双模无线MCUCH579
- 概述:CH579是集成BLE和ZigBee双模无线通讯的ARM内核32位微控制器。片上集成低功耗蓝牙BLE通讯模块、ZigBee通讯模块、以太网控制器及收发器、全速USB主机和设备控制器及收发器、段式LCD驱动模块、ADC、触摸按键检测模块、RTC等丰富的外设资源。芯片框图:特点:32位ARMCortex-M0内核,最高40MHz系统主频内置32KSRAM,250KBCodeFlash,2KBDataFlash,4KBBootLoader,支持ICP、ISP和IAP,支持OTA无线升级蓝牙BLE和ZigBee双模,BLE兼容BluetoothLowEnergy4.2规范,ZigBee兼容IE...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 BLE Zigbee WCH MCU CH579 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-11-30 15:41:00
- 蓝牙模块MS50SF7
- 1.概述MS50SF7是采用NordicnRF52832设计的贴片蓝牙4.2模块。它是一款高性价比、低功耗的片上系统(Soc)解决方案,适合蓝牙低功耗的应用,它降低了建立网络节点的成本。它有一个ARM内核Cortex-M4F的RF收发器,MCU有更快的运行速度,内核运行速度达到64Mhz,它能够实现更强大的运算能力以及浮点运算的技术,能实现非常复杂的算法。512KBFLASH程序空间、64KBRAM和其它功能强大的配套资源。它适用于低功耗系统、超低的睡眠电流及运行时的低功耗。产品特征蓝牙低功耗兼容技术支持远程的应用精确的接收信号强度检测(RSSI)符合CE(欧洲)和FCC(美国)认证标准内含...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ibeacon,BLE,蓝牙网关,防丢器,蓝牙模块 发帖人:云里物里 发帖时间:2017-11-30 16:41:00
- 蓝牙模块MS50SF5
- 1.概述MS50SF5是采用NordicnRF52832设计的贴片蓝牙4.2模块。它是一款高性价比、低功耗的片上系统(Soc)解决方案,适合蓝牙低功耗的应用,它降低了建立网络节点的成本。它有一个ARM内核Cortex-M4F的RF收发器,MCU有更快的运行速度,内核运行速度达到64Mhz,它能够实现更强大的运算能力以及浮点运算的技术,能实现非常复杂的算法。512KBFLASH程序空间、64KBRAM和其它功能强大的配套资源。它适用于低功耗系统、超低的睡眠电流及运行时的低功耗。产品特征蓝牙低功耗兼容技术支持远程的应用精确的接收信号强度检测(RSSI)符合CE(欧洲)和FCC(美国)认证标准内含...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ibeacon,BLE,蓝牙网关,防丢器,蓝牙模块 发帖人:云里物里 发帖时间:2017-11-29 16:58:00
- 蓝牙模块MS50SF4
- 1.概述MS50SF4是采用NordicnRF52832设计的贴片蓝牙4.2模块。它是一款高性价比、低功耗的片上系统(Soc)解决方案,适合蓝牙低功耗的应用,它降低了建立网络节点的成本。它有一个ARM内核Cortex-M4F的RF收发器,MCU有更快的运行速度,内核运行速度达到64Mhz,它能够实现更强大的运算能力以及浮点运算的技术,能实现非常复杂的算法。512KBFLASH程序空间、64KBRAM和其它功能强大的配套资源。它适用于低功耗系统、超低的睡眠电流及运行时的低功耗。产品特征蓝牙低功耗兼容技术支持远程的应用精确的接收信号强度检测(RSSI)符合CE(欧洲)和FCC(美国)认证标准内含...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ibeacon,BLE,蓝牙网关,防丢器,蓝牙模块 发帖人:云里物里 发帖时间:2017-11-29 09:01:00
- E7旋钮型iBeacon
- 1.产品简介E7旋钮型iBeacon为白色,能够配合各种装修风格;本产品的极限距离可达120米,能够降低部署成本;采用CR2477电池(1000mAH),支持微信摇一摇接入;采用旋转螺纹装配结构,中间有防水圈,防水等级可达IP66;中间可丝印或激光打标logo。2.产品特点外形小巧采用CR2477电池(1000mAH)支持微信摇一摇接入可支持LIS2DH/LIS3DH加速度传感器功能旋转螺纹装配结构IP66级防水3.运用范围线下顾客广告、优惠券推送,精准营销;商场、机场等大型公众场合室内定位;旅游景点、博物馆等线上讲解;展会、论坛、办公室签到;基于位置的实时消息推送,如现场资料、会议流程分享...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ibeacon,BLE低功耗蓝牙,IoT蓝牙网关,防丢器,蓝牙模块 发帖人:云里物里 发帖时间:2017-11-28 11:09:00
- 美国CES召开,云里物里全线产品亮相受热捧
- 2017年1月5日至1月8日,美国CES消费电子展在美国拉斯维加斯举行。深圳云里物里科技股份有限公司携带全线产品参与了此次盛会,参展产品包括iBeacon/Eddystone系列、蓝牙智能寻物系列、物联网解决方案等。其中IoT蓝牙网关和S1温湿度传感器一经展出,就得到观展人群的极大关注。据了解,深圳云里物里科技股份有限公司是物联网(IOT)解决方案供应商.秉承“让每个物体接入物联网”的企业使命,云里物里多年来一直专注于IOT领域的研发创新,为客户提供有竞争力的IOT解决方案、产品和服务。目前,云里物里业务遍及全球80多个国家和地区,累计销售了500多万台物联网智能产品。G1蓝牙智能IoT网关...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: ibeacon,BLE低功耗蓝牙,IoT蓝牙网关,防丢器,蓝牙模块 发帖人:云里物里 发帖时间:2017-11-13 17:42:00
- 云里物里全线产品亮相CeBIT2017受热捧
- 2017年3月20日至3月24日,德国汉诺威消费电子、信息及通信博览会在德国汉诺威举行。深圳市云里物里科技有限公司携带全线产品参与了此次盛会(后文简称为CeBIT2017),参展产品包括蓝牙智能防丢系列、传感器系列、iBeacon/Eddystone系列、物联网解决方案等。其中F3蓝牙智能防丢器和S1温湿度传感器一经展出,就得到观展人群的极大关注。展会现场据了解,深圳云里物里科技股份有限公司是一家物联网(IOT)解决方案供应商,在中国荣获2016年度Beacon硬件销量冠军。秉承“让每个物体接入物联网”的企业使命,云里物里多年来一直专注于IOT领域的研发创新,为客户提供有竞争力的IOT解决方...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: ibeacon,BLE低功耗蓝牙,IoT蓝牙网关,防丢器,蓝牙模块 发帖人:云里物里 发帖时间:2017-11-10 09:02:00
返回